This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:Tx/Rx 上的电容器

Guru**** 2540610 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795788/hd3ss3220-capacitors-on-tx-rx

器件型号:HD3SS3220

大家好、

我收到了有关 Tx/Rx 上电容器的问题。

是否可以移除 Tx2p/Tx2n、Rx2p/Rx2n 和 Tx1p/Tx1n 上的电容器、然后是否可以将电容器放置在 Txp/Txn 侧?  请参阅以下链接。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/HD3ss3220-capacitors-on-TX_2C00_-Rx.docx

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山口您好、

    不应将交流耦合电容器放置在 Txp/Txn 上。 放置交流耦合电容时、应确保 HD3SS3220公共电容由 USB 主机偏置、而不是由 USB 器件或其他连接在另一侧的组件(Tx2p/Tx2n、Rx2p/Rx2n)偏置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我还有关于 HD3SS3220 DFP EVM 的类似问题。

    -是否需要这些下拉100K 欧姆电阻?  我可以删除它吗?

    -数据表建议交流耦合电容为0.1uF,但 EVM 为0.47uF,请问原因是什么?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TX 引脚上应使用0.1uF 的交流耦合电容。 下拉电阻器需要将共模电压偏置到适当的电平。 这可能是必要的、具体取决于您的应用。 您能否提供应用的简单方框图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    此应用程序是台式电脑主板(仅限 DFP)

    我们是否还会保留100k 的下拉电阻器? 或者只需按照图11连接 Tx 输出交流0.1uF 电容?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您应该按照 DFP 应用数据表中的图11进行操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    非常感谢您的建议!