This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:ALP (Analog LaunchPad)将 DS90UB954识别为 DS90UH925

Guru**** 2587535 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB954-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795942/ds90ub954-q1evm-ds90ub954-is-recognized-as-ds90uh925-by-alp-analog-launchpad

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

您好!  

我有一个 DS90UB954-Q1EVM、并将其连接 到我的笔记本电脑、然后使用 ALP 测试连接。 但是、我发现 在 ALP 上 DS90UB954被识别为 DS90UH925

我 移除 了 DS90UH925并重新添加 了 DS90UB954、但仍 可识别为 DS90UH925。 我重新启动笔记本电脑并再次进行测试。 结果是相同的。

请参阅附件"ALP 问题"。

e2e.ti.com/.../ALP-Question.xlsx

我在另一台笔记本电脑上测试连接、识别正确。

是关于 USB 驱动程序问题吗? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供屏幕截图。 那么、可以说、在一台笔记本电脑上、您看到了此识别问题、但在另一台笔记本电脑上没有问题、DS90UB954识别是正确的吗?

    A)有时我看到这种问题是由于 USB 端口连接松动造成的。 您可以尝试使用笔记本电脑的其他 USB 端口吗?
    B)同样、这可能是 USB 电缆问题。 您是否还可以使用其他 USB 电缆进行检查?
    c)笔记本电脑是否都运行 Windows 10或 Windows 7?

    谢谢、
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、

    感谢您的回复。 是的、问题发生在一台笔记本电脑上。   

    A)是的、我尝试了不同的 USB 端口。 但是、它被识别为 DS90UH925。

    b)我测试了3根电缆。 结果是相同的。 我还在另一台笔记本电脑上测试3根电缆、DS90UB954被识别为 DS90UB954。

    C)两台笔记本电脑都是 Windows 10。 但是、有问题的是 Windows 10专业版、而另一台笔记本电脑是家庭版。

    此致

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    授予、

    您是否具有 Windows 10专业版笔记本电脑的管理员权限? 如果没有管理员权限、ALP 安装/运行可能不起作用。

    谢谢、
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    授予、
    您是否检查了您是否对 PC 具有管理员权限? 您是否能够解决此问题? 请告诉我们。
    谢谢、
    Vishy