This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/SN65DSI83:屏幕异常

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797221/linux-sn65dsi83-the-screen-is-abnormal

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件: TPS65100DSI 调谐器

工具/软件:Linux

1.异常现象说明:屏幕为 abnormal.e2e.ti.com/.../SN65DSI83.zip,视频/图片异常,请参见附件
2.异常复现情况:重复开关的可能性约为15/2000;缩小后:SN65DSI83的初始化将很有可能出现这种模糊现象、当异常时、SN65DSI83的寄存器0xE5的值为0。
初始化 SN65DSI83的操作是:MIPI 信号始终就绪、复位 EN 引脚和初始化 SN65DSI83寄存器将导致屏幕异常。
4.每个电源都由示波器测量,没有发现异常。 TPS65100 (Vin=5V、VAA=8V、VGH =20V、VGL=-7V、VCOM=3V、 LCD_VDD=3.3V)正常、SN65DSI83 (Vcc=1.8V、Vcore=1.1V)正常
5.当测试异常时,SN65DSI83的 LVDS 数据输出信号异常。 正常/异常信号波形显示在随附的文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jepson、您好!

    请参阅以下我的反馈:

    1.确保按照数据表第15页上的初始化顺序进行操作。 如果未正确执行此序列、您将看到显示屏出现异常。 在示波器上、序列如下所示:

    2.如果您在验证上述问题后仍发现问题、请提供以下信息:

    如果您不想在此处分享、您可以通过 i-anyiam@ti.com 将这些电子邮件发送给我。

    此致、

    I.K.