This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848K 的紧急 EMI 问题

Guru**** 2588145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797160/dp83848k-urgent-emi-issue-for-dp83848k

器件型号:DP83848K

您好!

我想提请大家注意这一紧急情况、即 DP83848的 EMI 问题、客户未通过125MHz 375MHZ 的测试、这两点、 当然、这是该器件的问题、因为从电路板上移除 DP83848后、问题消失了、我在此附上了原理图和布局以供查看。

由于内部门槛是125MHz、我们怀疑它是噪声源、请仔细阅读文件并提出建议、谢谢。

e2e.ti.com/.../11.pdf

TX_CLK 波形、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    MDI (TD+/-和 RD+/-)看起来不像采用100欧姆差分阻抗进行布线。
    TD+和 TD-应具有100欧姆的控制、因为该通道是根据该阻抗设计的。
    RD+和 RD-也是如此。

    我可以看到、两个差分对附近都有金属、这将改变阻抗、并在它们之间进行较大的分离、以便路由到 RJ45。