This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8330:RESETN 驱动为低电平时的功耗

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797206/lm8330-power-consumption-with-resetn-drive-low

器件型号:LM8330

您好!

我的客户对 LM8330的功耗提出了问题。 他们发现、当 RESETN 驱动为低电平时、LM8330功耗增加了3mW。 如果这是正常情况、您能评论一下吗? 还是有问题?

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    您能否提供器件原理图供我查看?

    您是否看到这种情况发生在多个电路板上、还是仅发生在一个电路板上?

    如果原理图无法在线发布、您可以通过 duynguyen@ti.com 向我发送私人邮件、我将通过电子邮件回复您。

    谢谢、

    -Bobby