This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:EEPROM 速度要求

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796379/ds80pci810-eeprom-speed-requirement

器件型号:DS80PCI810

大家好、

在数据表的 P.18中、EEPROM 应该能够以1MHz 的频率运行、而在6.8节中、总线运行频率显示在280kHz 至520kHz 的范围内。 那么、EEPROM 的速度要求是什么? 在这种情况下 ST M24C08是否起作用?

https://www.st.com/resource/en/datasheet/m24c08-f.pdf

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给合适的人员
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    ST 器件只能达到400kHz。  DS80PCI810作为"主器件"的 SMBus 工作频率可能高达520KHz。  这将违反 EERPOM 规范。  因此、我们建议使用支持1MHz 频率的 EEPROM 器件。

    此致、

    Lee