This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:TUSB564功能和原理图问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796895/tusb564-tusb564-funtion-and-schematic-question

器件型号:TUSB564

你(们)好 ,


问题目录

说明

功能

 将输出连接到 EDP 后 、我们能否 直接调节亮度和色温?

原理图

根据原理图,客户不使用 USB3.1集线器。 是否可以直接删除该行的这一部分?

BR、奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊斯天

    亮度和色温控制在 TUSB564之外、它们在拉电流和灌电流之间进行通信。 TUSB564可以通过、但不参与通信。

    如果 USB 未被使用、那么 USB 引脚可保持悬空。

    谢谢
    David