This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:MAX232过热

Guru**** 2898170 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792527/max232-max232-overheat

器件型号:MAX232

大家好、

你过得怎么样?

我正在 使用项目中的 MAX232DWR 器件型号 来连接智能卡读取器、所附文件为。

有时在读卡操作期间 、MAX232 IC 中会出现过热。

为什么会发生这种情况? 可以帮助我解决此问题吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergio、

    该器件的数据表建议为电荷泵电路使用1uF 电容器。 您能否尝试改用这些器件并查看其是否解决了加热问题? 对于较小的电容、我担心电荷泵可能需要切换频率过高、从而导致器件中的功率耗散增加。

    如果这不能解决问题、则最好了解问题发生时存在哪些应用条件。 例如、它是在加电时发生还是在正常运行期间稍后发生? 如果在正常运行期间、它是否与某个 DOUT 条件相关、例如驱动高电平、驱动低电平或切换? 在示波器上探测一些相关信号也很有用、例如逻辑 IO、RS-232信号和电源轨(V+/V-以及 VCC)。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢你的帮助。

    我按照您的建议将 电荷泵电路的电容器从100nF t0 1uF 更改为100nF。 我执行了6次测试以读取智能卡。 在5次尝试中、发生过热、电路停止工作。 我关闭了电路、然后尝试了6次。 在这种情况下、没有发生过热、电路按预期工作。

    下面是到 MAX232的电源电路原理图。 在读取智能卡操作中、它通过微控制器使能信号提供。 因此、问题在电源电路启用后出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max。

    我对这个问题还有另一个问题。 您告诉我、电荷泵电路的电容器必须为1uF。 我的问题是 C1+和 C1-以及 C2+和 C2-之间的电容器是否也必须为1uF。

    此致

    Sergio Fink
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max。

    以下是 MAX232引脚2和6在无过热状态和过热状态下的波形:

    无过热状态:引脚2 = 9、2V

    引脚6 =-8、2V

    过热状态:引脚2 = 3、4V

    引脚6 = 1、8V

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥

    感谢您的信息。 如果更改电容器没有帮助、但循环通电、我们可能需要再次查看您的电源设计。 当发生过热时、是否可以测量 Q401的电压和电流输出? 您也可以捕获 MCU 使能和功率上升的波形。 BTW、当您启用读智能卡操作时、MAX232的状态是什么、就像 RS-232总线上有信号一样?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    你过得怎么样?

    回答您的问题时、过热状态下的电压为5V、电流为530mA。 在无任何热 状态 (正常运行)下  、电压为5V、电流为75mA。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔吉奥

    感谢您的数据。 您是否能够检查斜升电压/电流图? 我怀疑在上电期间、器件有时会从电源消耗过多电流、并将系统锁定在高电流状态。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao。

    下面是上电期间的电压波形。 遗憾的是、我们无法提供电流波形、因为我们没有示波器的电流探针点。

    此致

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔吉奥

    谢谢。 还有几个问题:如果您对过热的器件进行循环通电(可能多次)、器件是否始终能够正常工作? 您是否曾尝试过 L400短接(直接连接 Vcc_smart 和5V)? MAX232是否由 Vcc_SMART 提供5V 电源? 加电期间 MAX232 T1OUT 引脚的负载是多少? TXD 是高电平还是低电平? 是否可以在负载被移除或将 TXD 设置为其他状态时进行测试?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    回答您的问题:

    1) 1)如果重启过热器件(可能数次)、器件是否始终能够正常工作?
    R:是的

    2) 2)您是否曾尝试过 L400短接(直接连接 Vcc_SMART 和5V)? MAX232是否由 Vcc_SMART 提供5V 电源?
    R:是的。 但结果是相同的。

    3) 3)加电期间 MAX232 T1OUT 引脚的负载是多少? TXD 是高电平还是低电平?
    R:TXD 为240mV

    4) 4)是否可以在负载被移除或将 TXD 设置为其他状态时进行测试?
    R:当我移除 TXD 引脚的负载时、过热会发生、电压相同(240mV)

    此致

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔吉奥

    您是否意味着 TXD (T1IN)引脚在上电期间为240mV? 如果没有任何元件连接到 T1IN、它是否保持在240mV? T1OUT 的电压是多少? 您能否在加电期间监控这两个引脚的电压? 您是否仍然看到正常和过热之间有任何差异?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao。

    更正了最后的信息、以下内容遵循无过热和过热状态下的电压:

    1) 1) TI1INI 无过热:

    2) 2) R1OUT 无过热

    3) 3) T1IN 过热

    4) 4) R1OUT 过热

    信号 R1OUT (RXD)和 TI1INI (TXD)在 IC AP6502SP-13中进行了连接。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔吉奥

    AP6502SP-13是否与 MAX232同时上电? MAX232的电源是否与 AP6502SP-13有关? 断开 R1OUT 与 AP6502SP-13的连接后、是否仍然看到过热?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao。

    1) 1) AP6502SP-13是否与 MAX232同时上电?
    R:是的、因为 AP6502SP-13的电源是来自 TPS76933的3.3V。 根据下面的原理图、TPS76933由5V 电源供电。


    2) 2) MAX232的电源是否与 AP6502SP-13有关?
    R:否 根据最后的答复、MAX232电源为5V、而不是3.3V。

    3) 3)断开 R1OUT 与 AP6502SP-13的连接后、是否仍然看到过热?
    R:否 R1OUT 引脚断开时的电压为5V、不会发生过热。

    此致

    Sergio Fink

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao。

    有时、即使 R1OUT 引脚断开连接、R1OUT 信号也会如下图所示发生:

    此致

    Sergio Fink

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥

    一种可能的解释是、AP6502SP-13的 RXD 在上电期间以某种方式配置为输出。 因此、它可能会从 MAX232汲取高电流、如短电流。 除此链接(www.diodes.com/.../AP6502.pdf)外、我找不到 AP6502SP-13的数据表。 您能否尝试触发 MAX232的 R1IN 逻辑以查看它是否起作用?

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    早上好。

    很抱歉、我给您发送了 UC 中 RXD 引脚的错误原理图。 正确的原理图如下所示:

    此致

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    通过分析 STM32F030K6T 数据表、可以将其配置为 RXD 引脚。 您是不是说复位后、引脚可能会变成输出?

    此致

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥

    感谢您的更新。 一般情况下、复位后不应将 GPIO 引脚设置为输出。 数据表中也没有"默认"列。 我不确定  在 上电期间是否可以输出引脚。 有时、随着电源斜升、芯片未就绪、输出状态可能不确定。 您还可以尝试另一项操作。 您可以分别为 MAX232和 MCU 加电、然后在它们之间连接 RXD、而不是同时加电。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    早上好。

    在下面分析您的回复:

    "您可以单独为 MAX232和 MCU 上电、然后在它们之间连接 RXD、而不是同时上电。"

    我有一些注意事项:

    1)这一建议甚至可以解决问题、但实际上、这在项目开发中并不是一种常见的 Pratic、因为这是一种真正的发展
    在这种情况下、我从未看到过任何 IC 电源是逐步完成的项目。

    2) 2)我认为、下一步更好的方法是测试其他 MAX232样本、以验证是否也出现此问题。

    你同意吗?

    我有疑问。 是否有另一个 RS232 IC 驱动器/接收器可用于 MAX232?

    此致

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔吉奥

    我明白你的观点。 该实验用于确定根本原因。 如果我们确定问题所在、我们就可以开始考虑解决方案。 除了逐步为 IC 加电之外、还有其他一些方法。 例如、我们可以在加电时控制 PA3的状态、也可以选择另一个 RS-232、以便您可以禁用 R1OUT。 TI 还有许多其他 RS-232收发器可供您查看。 访问 www.ti.com/RS232并根据您的需求进行浏览的最简单方法。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    我从其他制造商那里收到了 MAX232样片、下一步是对其进行测试。  

    感谢您的支持。

    此致

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥

    祝您在测试中一切顺利。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao