This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SN65DSI86:DSI86是否支持4k2k 60Hz?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797238/faq-sn65dsi86-can-dsi86-support-4k2k-60hz

器件型号:SN65DSI86

我有一个 eDP 面板、支持 3840 x 2160、60Hz 24bpp 分辨率。  DSI86能否支持此分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SNx5DSI86 (也称为 DSI86)分辨率限制由其每个通道支持的 DSI 数据速率的1.5Gbps (最大值)决定。 8个 DSI 通道以1.5Gbps 运行时、支持的最大视频流速率为12Gbps。 3840 x 2160在60Hz 24bpp 分辨率下、每通道数据速率至少需要~1.8Gbps。 DSI86在60Hz 24bpp 下无法支持3840 x 2160、因为所需的 DSI 带宽大于 DSI86所能支持的带宽。 DSI86在60Hz 18bpp 下可支持3840 x 2160。 但是、为了支持该分辨率、DSI 源必须使用 DSI 数据类型0x1E (18位 RGB-666封装格式)。