This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV004:DS90LV004

Guru**** 2544520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797189/ds90lv004-ds90lv004

器件型号:DS90LV004

尊敬的先生:

  客户询问 了用于 DLP 应用中720p 分辨率显示的 Sub-LVDS 转接驱动器。

 Q1:由于客户 PCB 布局需要10英寸长、 因此需要考虑使用转接驱动器。

 问题2:您对我们有 P/N 建议吗?  

 问题3:如果 没有建议使用部件、我是否可以使用 LVDS RX/TX (2个器件)  来替换 Sub-LVDS 转接驱动器?    

  功能 块如下所示。

  www.google.com.ph/search

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了确认要求、您需要采用 sub-LVDS 输入并产生 sub-LVDS 输出的缓冲器、对吧? 如果是这种情况、很遗憾、我们没有任何这样的缓冲器。 使用 LVDS RX/TX 也不起作用、因为我们没有输出 Sub-LVDS 的 LVDS 驱动器。

    此致、
    相位