This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:关于 RS-232C

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1, TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796476/trs3232e-q1-about-rs-232c

器件型号:TRS3232E-Q1
主题中讨论的其他器件: TRS3122E

尊敬的专家:

我想再次向您确认 TRS3232E-Q1是否符合 RS-232C 标准。

根据应用手册*slla037a*,TRS3232E-Q1应该支持 RS-232-C 我是对的吗?

另一个问题是、我们是否有适用于 RS-232的更小封装解决方案、如 TRS3232E-Q1?

Q 级和 RS-232-C 必须具有。

感谢您的支持!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我可以确认此器件将满足 RS-232C 要求。 我们确实拥有一些通过汽车认证的收发器、但遗憾的是、它们的封装尺寸比 TRS3232E-Q1小。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。
    对于封装较小的非 Q 级、您会推荐哪种器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、

    最小的产品是采用4mm x 4mm QFN 封装的 TRS3122E。 该器件还可以减少使用低电压 MCU/UART 的系统中的组件数量、因为它可以根据需要提供1.8V 电压。

    最大