This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2701:根据 MIL-STD-1275E 标准钳位±250V 峰值

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797086/tvs2701-clamp-250v-spike-according-to-mil-std-1275e

器件型号:TVS2701

您好!

我正在开发一款需要 MIL-STD-1275E 保护的器件: everyspec.com/.../download.php

该器件需要承受100V 的浪涌和±250V 的尖峰。 我找到了一个可承受100V 浪涌测试的解决方案、但我没有±250V 峰值测试的解决方案。

MIL-STD-1275E 中描述了电压尖峰:

将注入50个尖峰、每个尖峰之间有一(1)秒。 电压最大为250V、单个尖峰的能量含量为2焦耳。 尖峰电压将位于图7所示的包络内。

我的问题是、是否可以将三个 TVS2701串联、以将电压钳制在100V 以下。 我不知道在不过热的情况下会耗散多少焦耳 TVS2701。

共模扼流圈可用于平滑尖峰...

您是否知道可承受 MIL-STD-1275E±250V 电压尖峰的另一种解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不认为串联连接器件将导致此电荷的消散、您需要通过施加的线路将其分流。

    您知道该脉冲的阻抗是多少吗? 例如、IEC61000-4-5浪涌标准规定其阻抗为2 Ω 或42 Ω。 您知道该脉冲会是什么吗?