This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:

Guru**** 2925910 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793514/max3221

器件型号:MAX3221

您好!
我们使用 MXA3221CPWR、在该系列中遇到问题。

在某些电路板上、这种情况会反复发生、MAX3221上的-V 电压仅为-1、5V。 电路板来自我们的 PCB 汇编器、可在 ESD 环境中运行并组装器件。 IC 不会软中断、而是在生产过程中。 默认速率约为20%。 然后更换 IC、一切都同样正常。 您是否对可能发生的情况有任何建议?
非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我很遗憾听到这个问题。 您是否认为 V-引脚在生产过程中可能会承受某种压力?  您是否在故障器件上看到正常的 V+电压? 如果无法恢复器件、您可以将其发送给 TI 质量团队进行故障分析。 顺便说一下、您是否有 IC 的标记、以便我们可以检查批次的历史记录?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、
    MAX3221引脚2、4和/或5、6处的冷焊点可能会导致永久性缺陷、即使在冷焊点被移除后也是如此

    此致、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、
    我们仍可以在汇编语言中跟踪 MAX3221上的名称
    MAX3221C79KG4AN06
    MAX3221C68KG4ATZD
    有什么用吗?
    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我没有听说过冷焊点会损坏器件。 我想一些相关的操作会以某种方式使引脚短路或增加引脚的应力。 我正在根据您的意见查找质量历史记录。 我很快会回来的。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    很抱歉、提取数据需要一些时间。 正如我所检查的、您使用的器件很多都没有质量问题。 您在装配过程中是否有任何新发现?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、
    故障仍在生产中、但故障率正在变小。
    我们进行了一些电气和机械耐久性测试、以进一步缩小误差范围。 一旦找到解决方案、我将再次报告。