This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:适用于 MIPI CSI-2的 DS90UB934-Q1设计

Guru**** 2551070 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796937/ds90ub934-q1-ds90ub934-q1-design-for-mipi-csi-2

器件型号:DS90UB934-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0097

您好、先生、

934适合用于 MIPI CSI-2接口?
我看到 d/s 未显示任何 MIPI CSI-2接口信息、但看到了 TIDEP-0097文档以介绍支持 MIPI CSI-2接口? 如果是这样、954和934之间会有不同? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我无法清楚地理解您的问题、您意味着934是否具有 CSI2 I/f? 如果是,934仅具有 YUV I/f,请严格按照934 d/s 的要求进行任何设计。

    此致、

    Steven