This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:VCC 和 PU 电阻器

Guru**** 2750565 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796776/tca9546a-vcc-and-pu-resistors

器件型号:TCA9546A

您好!

1)我想知道此布局是否可行:(VCC= 1.8V)、(VPUM= 1.8V)、(VPU0= 3.3V)、(VPU1、2、 3= 1.8V)

2) 2)我是否需要使用 R PULLUP 的公式? 还是应该使用外设器件数据表建议的 R PULLUP?

谢谢、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、JP、

    "我想知道此布局是否可行:(VCC= 1.8V)、(VPUM= 1.8V)、(VPU0= 3.3V)、(VPU1、2、 3= 1.8V)"
    如果 TCA9546A 的 Vcc 为1.8V、则可以正常工作。 (如果 Vcc 是所有通道和主通道的最低值、则应始终工作)

    "我是否需要使用 R PULLUP 的公式? 还是应该使用外设器件数据表建议的 R PULLUP?"
    应在每个通道和主通道之间分开计算上拉值。 (将它们视为单独的 I2C 通道,并选择最大值和最小值之间的上拉值。)

    如果我的解释不清楚、或者您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我使用的 VOL 和 IOL 值。 这是否与所连接的设备有关? 还是开关? 您能给我一个快速示例吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、JP、

    VOL 和 IOL 实际上来自 I2C 标准。 您的 Vcc (规格中的 VDD)和时钟频率决定了您要插入的值。

    对于1.8V 总线、您应该使用 IOL=2mA、VOL=20%*VDD、这是0.36V 的电压。

    对于3.3V 总线、应使用 IOL=3mA、VOL = 0.4V

    这些计算将为您提供允许的最强(最低值) R Pull Up:

    示例1:

    (1.8V-0.36V)/2mA = 720欧姆。 这意味着您需要使用大于720欧姆的电阻器。

    您的所有1.8V 总线都需要一个大于720欧姆的上拉电阻器。 允许的最大电阻器(最弱上拉)将取决于总线电容

    示例2:

    (3.3V-0.4V)/3mA = 966 Ω:3.3V 总线需要966 Ω 或更大

    ------

    我建议选择比最小值大一点的值、以确保您不会遇到音量问题。

    ------

    示例3:

    您需要计算每个总线上的最大允许电阻。 考虑 PCB 长度的寄生电容、过孔、I2C 从器件/主器件的寄生输入电容。 作为参考、每个 I2C 器件最多可具有10pF 的电容(开关除外)。 PCB/过孔电容通常很小,因此我将忽略它们..... 假设您在一条总线/通道上有10个 I2C 器件、则会得到大约100pF 的电容。

    假设您的工作频率为400kHz、因此允许的最长上升时间为300ns。

    RP (最大值)= trise/(0.8473*CBUS)

    300ns/(0.8473*100pF)= 3540欧姆

    现在、如果您以100kHz 的频率运行、那么您的噪声将更改为1000ns。(我将让您计算该值)

    因此、如果我同时使用示例1和3、那么我需要在720欧姆和3540欧姆之间选择一个电阻器、以确保我满足上升时间要求。 我可能会选择3k 或2k 之类的东西。

    I2C 标准的要求表

    您基本上需要使用示例3为所有单独的通道执行此计算、以找到您的最大电阻器值。 我希望这对您有所帮助。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常有用、我将保存此页面以备将来使用。 谢谢、Bobby!