This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:Apple 应用的 MFi

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795820/tusb4020bi-mfi-of-apple-application

器件型号:TUSB4020BI

大家好、团队成员

我的客户正在开发一款可与 iOS (iPad、iPhone 等)配合使用的产品。

产品类似:

它是连接到 iOS 设备的 USB 摄像头、iPhone/iPad 将是 USB 主机。

TUSB4020将是 USB 摄像头和 iPhone 之间的 USB 集线器。

关键问题是它需要一个 MFi 芯片、它连接在集线器上、可能通过 I2C 进行连接。

我们是否对 TUSB4020是否支持 MFi 芯片连接有任何了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harson、

    TUSB4020BI 不会通过 I2C 连接传输 USB 命令和数据。 I2C 接口用于配置 TUSB4020BI。 此外、TUSB4020BI 不支持 OTG、因此除非 iPhone 作为标准主机连接、否则此应用程序将不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harson、
    我认为 Malik 的答复已解决了你的问题。 我们将关闭此案例、如果有新的更新、请重新打开。
    此致、Nasser