This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:关于输入源

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793315/hd3ss215-regarding-input-sources

器件型号:HD3SS215
主题中讨论的其他器件: TMDS442

我使用 HD3SS215作为2x1开关。 我将 HD3SS215用作 TMDS442中曾经使用过的输入源。 但在输出监控器上只显示了少数几个。 无论我在这里遇到什么输入源问题同样、TMDS442也发生了同样的情况、我们发现 TMDS442加热过大、我们通过使用散热器解决了这一问题、所有输入源都在工作、但对于 HD3SS215、 IC 并非完全加热、信号电压水平也是完美的。 我能不能知道问题是什么?

谢谢、此致、

Chandana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何计算输入源的刷新率? 为 HD3SS215选择输入源和输出器件时、需要检查的要点是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您选择什么来源? 4k2k60hz 或4k2k30hz? 对于4k2k60hz、您可能需要 HD3SS215的良好布局
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍需要帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandana、
    已经有三天了、此 E2E 主题没有更新。 我假设您已经能够解决这个问题。 我们将关闭此案例、如果有新的更新、请重新打开。
    此致、Nasser