Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS215 主题中讨论的其他器件: TMDS442
海
我使用 HD3SS215作为2x1开关。 我将 HD3SS215用作 TMDS442中曾经使用过的输入源。 但在输出监控器上只显示了少数几个。 无论我在这里遇到什么输入源问题同样、TMDS442也发生了同样的情况、我们发现 TMDS442加热过大、我们通过使用散热器解决了这一问题、所有输入源都在工作、但对于 HD3SS215、 IC 并非完全加热、信号电压水平也是完美的。 我能不能知道问题是什么?
谢谢、此致、
Chandana。