This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:SFP+/QSFP 合规性问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795392/ds125br820-sfp-qsfp-compliance-question

器件型号:DS125BR820
主题中讨论的其他器件: DS125DF410

您好!  

  我正在考虑在新设计中在 ASIC 和 SFP+笼之间使用 DS125BR820器件。 我看到 TI 的以下应用手册描述了几乎相同的用例、但我对文档中描述的测试方法有疑问。  

http://www.ti.com/lit/an/snla226/snla226.pdf

文档中指出、PRBS9模式用于所有传输抖动和眼罩测试、但当我查看 SFF-8431规范时、D.5节指出、PRBS31或有效的64/66位模式必须用于总抖动测量:  

TI 为何选择 PRBS9而不是 PRBS31? 我主要担心的是、由于 SFP 接口的发送抖动规格相当严格、应用手册可能正在报告 TJ?  

谢谢、  

  插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    本应用手册讨论了 DDj 分量占空比失真(DCD)和脉宽收缩(DDPWS)。  根据 SFF-8431 D.3部分的规定、PRBS 模式用于这些测试。  当时使用的采样示波  器无法监控 PRBS31模式内的每次转换、并且无法直接确定低至10E-12误差率的总抖动测量值。

    需要注意的是、DS125BR820实现低抖动的能力主要取决于驱动 ASIC Tx 和通道特性。  如果 ASIC Tx 没有最佳的 Tx 抖动或通道非理想因素 很重要、则使用 DS125DF410重定时器件是更好的选择。  重定时器将部分通道和所有 ASIC Tx 特性与 SFP+波形隔离开来、从而实现低抖动解决方案。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    已经有三天了、此 E2E 主题没有更新。 我假设您已经能够解决这个问题。 我们将关闭此案例、如果有新的更新、请重新打开。
    此致、Nasser