This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:如果芯片与集线器(TUSB4020BI-Q1)连接、则无法识别鼠标/键盘或 CD-ROM。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794988/tusb4020bi-q1-if-the-chip-is-connected-with-a-hub-tusb4020bi-q1-the-mouse-keyboard-or-cd-rom-will-not-be-recognized

器件型号:TUSB4020BI-Q1

尊敬的先生:

如果芯片与集线器(TUSB4020BI-Q1)连接、则无法识别鼠标/键盘或 CD-ROM。 即使重新插入鼠标/键盘,主机也无法识别鼠标键或仅识别一个设备。 此问题在其他商业中心中不存在。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    请阅读下面链接的帖子、并仔细检查列出的要点(如果适用)。 如果您有其他问题、请将其发布在此处。

    e2e.ti.com/.../719918
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    已经有三天了、此 E2E 主题没有更新。 我假设您已经能够解决此问题。 我们将关闭此案例、如果有新的更新、请重新打开。
    此致、Nasser