This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:3V3电源泄漏到1V1电源引脚

Guru**** 2780445 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794453/tusb8041-3v3-power-supply-leak-to-1v1-power-supply-pin

器件型号:TUSB8041

尊敬的团队,

我们的客户在其设计中使用了 TUSB8041、在上电过程中、他们发现3V3的功率会立即泄漏到1V1。

为了确认这种现象、芯片 VDD 引脚与电源断开、下图显示了上电测试波形。 根据结果、1V1电源引脚的功率随着3V3上升、然后下降


 

客户电路板上还有一个通道开关。 此软件需要加电时间序列(3V3->1v8->1v5->1V1)。 现在、1V1的电流峰值快于1V5的电流峰值。

请帮助确认电流泄漏是否由芯片设计引起、谢谢!

 

此致、

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lijia、

    对于 TUSB8041、GRST 是什么样的? 客户是否对 TUSB8041使用被动复位或主动复位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它们使用有源复位、原理图如下所示。

     感谢您的帮助!

    利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于此问题在内部线程上重复、因此关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好的团队:
    如何解决此问题,在我的新项目中,加电序列为3.3->1.2->1.8->1.1,是否存在3.3V 到1.1V?的泄漏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于此问题在内部线程上重复、因此关闭。