This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP83822IF:传导易感性测试问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796522/linux-dp83822if-conductive-susceptibility-test-question

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件:TIDA-00928

工具/软件:Linux

在我们的设计中、DP83822的 EMC 传导易感性测试失败。

是否可以设置任何寄存器来提高 DP83822的易感性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    您是否已查看 DP83822参考设计 TIDA-00928: www.ti.com/.../TIDA-00928
    在该参考设计中、DP83822经过了各种 EMC 测试。 EMC 测试主要取决于 PCB 设计、而不是软件配置。 我建议将您的 PCB 设计与 TIDA-00928进行比较、以确定差异。

    此致
    Aniruddha