This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:询问 TMDS181设置

Guru**** 2908910 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794680/tmds181-asking-for-tmds181-setting

器件型号:TMDS181

大家好、
客户使用 TMDS181、他们尝试将0Bh 位1设置为0、但它将变为0。
请就此提供您的意见吗?

如果将 0Ah 位5设置为"1"、 这会影响0Dh 的值吗?  

BR、SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    它们是否在写入寄存器0x0Bh 的位1之前禁用链路训练?

    如果寄存器0x0Ah 的位5设置为1、则 TMDS181处于自适应 EQ 模式。 固定 EQ 不适用。

    他们为什么需要更改这些寄存器? 您能提供更多背景信息吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    您有更新吗?我们可以关闭此主题吗?

    谢谢
    David