This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:使用 AMD 平台的 BIOS 无法显示4K HDMI 显示器

Guru**** 2542050 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792519/sn65dp159-4k-hdmi-monitor-cannot-display-in-bios-with-amd-platform

器件型号:SN65DP159

尊敬的团队:

我们的客户正在使用 SN65DP159、遇到问题。

当他们在操作系统中连接4K HDMI 显示器时、显示器可以正常显示。

但如果显示器重新启动系统并进入 BIOS、则无法显示。

它是在 AMD 平台上构建的。 他们有另一个具有相同 CPU 但未使用 SN65DP159的主板、不存在此问题。

然后、我使用 SN65DP159 EVM 在此主板上进行连接、也出现了此问题。

顺便说一下、合规性测试的眼图已经通过、因此我认为这不是信号质量问题。

你有什么想法或经验吗?

请给我一些建议。 非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK

    是否在 Win OS 或 BIOS 下完成了合规性测试的眼图?

    如果它们将 HDMI 显示器直接连接到 PC、则在 PC 处于 BIOS 模式时显示器是否工作?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.打开 PC 并进入 BIOS => CAN 显示屏

    2.输入 Win OS (4K 分辨率) 、然后重新启动至 BIOS =>无法显示

    3.在 BIOS =>可以显示下先插拔,然后插上电源

    4.如果进入 Win OS 并设置较低的分辨率,则重新启动至 BIOS =>可以显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK

    他们是否具有对 DP159的 I2C 访问权限? 它们是否可以在"显示"和"无显示"情况之间转储 DP159寄存器?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它们使用引脚搭接模式。 因此它们不具有对 DP159的 I2C 访问权限。

    下面是它们的设置:

    I2C_EN=L

    Oe=H

    转换_CTL=H

    PRE_SEL=L

    EQ_SEL=NC

    HDMI_SEL#=L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK

    他们能否探测 out_CLKp/n 以了解'can display'和'can't display' case?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK

    您是否有此主题的更新、或者我们是否可以继续并关闭它?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部支持该功能。

    谢谢
    David