This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:TD+/TD-信号:压摆率过高会导致过冲

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795967/dp83822if-td-td--signals-steep-slew-rate-causes-overshoot

器件型号:DP83822IF

大家好、

我的客户计划在其中一个系统中使用 DP83822IF、但面临一些 EMI 挑战。

 

器件的传输信号 TD+和 TD-确实具有非常陡的压摆率并显示过冲。 这会对他们的设计造成一些干扰- 它耦合到变压器的次级侧  

问题:

是否有办法以某种方式降低压摆率? 对于他们来说,通过软件控制或电路上的更改都无关紧要。

或任何其他方法来改善过冲、是什么导致干扰?  

 

您能在这里为我们提供帮助吗–非常感谢!

 

此致

Dierk Bronner  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dierk、

    首先、您能否在客户设计中查看以下内容?

    1.检查磁性元件是否符合第104页所述的特性
    2.检查 RBIAS 是否为4.87千欧且容差为1%。
    3、端接连接与第92页的 TPI 网络电路图一致。 49.9欧姆电阻器的容差应为1%、应尽可能靠近 PHY。
    TD 和 RD 布线应采用100欧姆差分。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aniruddha、

    非常感谢您的回答。 我们在后续步骤中获得了额外的支持并查看了布局。

    此致
    Dierk Bronner