This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:SS Tx 线路中需要隔直电容器

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796117/tusb8020b-necessity-of-dc-blocking-capacitors-in-ss-tx-lines

器件型号:TUSB8020B

您好!

是否需要在连接应用处理器和同一 PCB 上的 TUSB8020B 上行端口的 SS 线路中添加直流阻断电容器? 请对此进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    必须通过 USB 规范在 SSTX 线上使用该电容。 在您的应用中包含该电容是否存在问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 USB 连接器、则需要在连接器的 Tx 线路附近添加此直流阻断电容器。 处理器和 TUSB8020B 位于同一 PCB 中。 请告诉我是否需要该直流阻断电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这种情况下、仍然需要直流阻断电容器。