This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:与具有 DRP&amp 的移动设备的集线站类似;拉电流

Guru**** 2554750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB320, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794868/tusb321-like-docking-station-for-mobile-device-with-drp-source

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: TUSB320TPS65987D

可能涉及的人员、

我 想 设计一个接口板。

我对其子块下面的内容有疑问。

我不想使用 I2C 等编程、我更喜欢使用硬接线 GPIO 来设置 DRP 拉电流器件模式、例如没有集线器 IC 的集线站。

 是否可以将 CC 控制器用于 TUSB320或 TUSB321 至以下应用?

如果是、我可以在哪里参考以下应用的原理图?

您还 对以下应用有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chanwook、

    您是否计划在配置电源路径后进行数据角色交换? 在这种情况下、两个块都应为 DRP、但 CC 控制器块应更改为 PD 控制器块。 CC 控制器没有此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    您能否为我的应用推荐任何 TI PD 控制器 IC?

    我更喜欢 不 希望使用编程来实现 I2C 等通信协议。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chanwook、

    我将在我们的 PD 控制器团队中就此进行回路。 请在1-2个工作日内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chanwook、

    我建议在您的应用中使用 TPS65987D。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eric、

    我阅读了您的建议 TPS65987D。
    对于数据角色为 UFP 的应用、电源角色为拉电流(5V 1A 正常)、
    我认为这需要为我的应用对 I2C 进行编程。 对吗?
    除了 I2C 和 SPI 外、我如何使用它?
    如果我不使用 I2C 和 SPI、平板电脑(主机)的最大电源电流是多少? 是否提供?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chanwook、

    要使用 TPS65987D、板上必须有 SPI 闪存。 没有它、该器件将无法正常工作。

    谢谢、
    Eric