This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR241-Q1:DS90UR241 LVDS 输出异常

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796462/ds90ur241-q1-ds90ur241-lvds-output-abnormal

器件型号:DS90UR241-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UR241

尊敬的:

客户具有采用 DS90UR241的 COMS->LVDS 设计,原理图如下所示:H、TPWDNB:H, 但输出似乎异常,如下图所示,蓝色线表示 LVDS+,另一条线表示 LVDS-。

如果设计有任何问题、请提供帮助?

谢谢。

b/r

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此图数据是您的测试系统中的交流电源噪声、请予以更正。
    您是否测量 LVDS 信号? 频率 高达~MHz 级别、请调整您的范围以实现更好的测量。

    此致、
    Steven