This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:RS485的共模电压

Guru**** 2540350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796219/thvd1550-common-mode-voltage-for-rs485

器件型号:THVD1550

在 d/s 中、表示在扩展工作范围内共模电压为+/-15V。

我想知道在实际应用中更高共模电压的好处是什么? 它是否有利于长电缆网络? 如果是、原因是什么?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    是的、更宽的共模范围对于更长的电缆网络和更高的抗噪性能都很有用。

    节点通常通过 RS-485远距离通信、但它们不以相同的接地基准为基准。 相反、它们都有自己的本地接地基准、并且不同节点之间可能存在一些潜在的差异。 接地电位差将显示为通信线路上的失调电压。 为了适应这种情况、RS-485标准允许总线线路上的工作电压范围为-7V 至+12V。不过、对于更长的距离、接地电位差可能更大。 在这种情况下、总线上需要更大的电压范围。

    它还有助于抗噪、因为噪声往往主要耦合到 RS-485信号的共模分量。 (这是因为使用的电缆会保持差分对两半之间的紧密耦合、例如双绞线布线。) 更宽的共模范围通常会转化为更抗噪的系统。

    请告知我们这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max、感谢您的详细信息!