This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:带有 DP83867的 C6678

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796105/dp83867is-c6678-with-dp83867

器件型号:DP83867IS
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678

尊敬的先生/女士:

请确认、我们是否可以在 SGMII 模式@ 1Gbps 全双工配置下将 DP83867 ETH PHY 直接与 C6678 DSP 搭配使用。  

此致

谢哈尔·S K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shekhar、

    DP83867IS 支持4线和6线 SGMII 协议。 因此、任何具有 SGMII 的处理器都可以与 DP83867IS 搭配使用。 TMS320C6678具有两个 SGMII 端口、因此可与 DP83867IS 搭配使用。

    此致
    Aniruddha