This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:PD 如何控制降压/升压充电器?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795951/tps65987d-how-could-pd-control-buck-boost-charger

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: BQ25703A

尊敬的团队:

我的客户希望在其 Type-C 设计中使用 TPS65987D +降压/升压充电器。

它们的拉电流/灌电流 PDO 如下所示。

拉电流 PDO:5V/3A、9V/3A

灌电流 PDO:20V/3.25A

如果他们只想为拉电流/灌电流 PDO 使用一个内部电源路径、那么 TPS65987D 如何控制降压/升压充电器? 是否有针对此类应用的应用手册?

支持 PD 合规性测试和快速角色交换是否存在时序问题?

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    TPS65987D 可通过 I2C 控制 BQ25703A 或其他降压/升压充电器、以满足您的要求。 当 TPS65987D 预计可提供电源时、确保 PPHV 上提供5V 电压非常重要。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我发现有两个应用手册可以满足我的要求。

    www.ti.com/.../tidue65a.pdf
    www.ti.com/.../slvae18.pdf

    在上述文档中、PD 是 I2C 主设备并控制充电器。
    但在我的客户案例中、由于充电器仍需要 EC 提供电量监测计的电池信息。 EC 必须是 I2C 主设备而不是 PD 才能控制充电器。 因此 EC 需要读取 PD 寄存器并写入充电器寄存器。

    我想知道在进行 CC 通信时、PD、EC 和充电器之间的时序延迟是否会导致任何问题。 例如:电源角色交换或快速角色交换。

    谢谢你。
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    没错。 在这种情况下、EC 需要是 I2C 主设备。 此架构存在 FRS 问题的风险。 当 NB 执行 FRSwap 时、必须准备好5V 电源。 电源角色交换应该没有问题、因为时序要求不是很难满足。

    谢谢、
    Eric