This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS212:如果 OE 为高电平、器件中的阻抗是如何变化的?

Guru**** 2895470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796221/hd3ss212-if-oe-high-how-about-the-impedance-look-in-the-device

器件型号:HD3SS212

你(们)好

我的客户询问我们是否将 OE=高电平设置为待机/关断模式、芯片的通道输入阻抗是如何的?

因为我们需要确定 OEn 是否为高电平、所以没有信号可以通过通道。

请帮助回答此问题。

非常感谢

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce

    当 OE 引脚=高电平时、正常运行、将 OE 引脚驱动为低电平将禁用此开关以实现节能。

    当 OE 引脚为高电平时、未被 DX_SEL 选择的端口将处于高阻抗状态。

    谢谢
    David