This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:I2C 地址引脚是否被锁存、或者是否可以动态更改?

Guru**** 2929920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796155/tca9534-i2c-address-pins-latched-or-possible-to-dynamically-change-them

器件型号:TCA9534

I2C 地址引脚 A2:0在加电时锁存一次、还是每次重新采样、以便在运行期间更改 I2C 地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rolf、

    你的一所大学似乎比你发布这个问题的时间早一些、因此我回答了他的问题。 您可以在此处看到响应:

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    -Bobby