This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534A:解码地址

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534A, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796103/tca9534a-decoding-adress

器件型号:TCA9534A
主题中讨论的其他器件: TCA9555

您能否 在 TCA9534A 通电时通过更改地址引脚的状态来更改其地址、或者仅在器件通电时更改该地址。 如果在通电时无法更改、TI 是否会制造具有此功能的 GPIO 扩展器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    很有趣、您提出了这个问题。 我正在编写一份技术文件,讨论这一点(动态寻址)。 我们发现、在极少数情况下、设计人员会耗尽 I2C 地址、而不是使用 I2C 开关(有时开关本身没有唯一的地址!) 他们更愿意动态地更改地址。

    "您可以  通过更改地址引脚的状态来更改 TCA9534A 上电时的地址、还是仅在器件上电时更改地址?"

    我已经对我们的 TCA9555进行了测试、以验证地址引脚在启动时是否被锁存、或者器件是否可动态寻址。 我发现 TCA9555确实是可动态寻址的(地址未锁存)、因此在上电后更改地址引脚时、无需通过 I2C 进行复位即可与器件通信。 现在、我知道您的问题专门针对 TCA9534A、但我与其他一些支持这些器件的对等器件的时间比我更长、并发现所有 I2C 器件的数字内核都应该相同。 这意味着、如果 TCA9555可动态寻址、则 TCA9534A 也应动态寻址。

    谢谢、

    -Bobby