This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:我们是否可以修复仅由输入模式中端口输入的上升生成的中断(INT)输出?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, TCA6418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796098/tca9555-may-we-can-fix-interrupt-int-output-generated-by-rising-only-of-the-port-inputs-in-the-input-mode

器件型号:TCA9555
主题中讨论的其他器件: TCA6418E

你(们)好,先生  

我们是否可以修复  在输入模式下由端口输入仅上升(或仅下降)生成的 TCA9555中断(INT)输出?

或者是否有 P2P 器件具有此类功能?

                                        令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bogey、

    "我们是否可以修复   在输入模式下由端口输入仅上升(或仅下降)生成的 TCA9555中断(INT)输出?"

    遗憾的是、该 IO 扩展器的 INT 电路通过硬接线方式连接、因此不允许您这样做。

    "是否有 P2P 器件具有此类功能?"

    我们的大多数 IO 扩展器使用相同的设计、因此我们的选项有限。 TCA6418E 看起来能够支持这一点、但它不是引脚对引脚的。

    -Bobby