This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:TUSB4020B1-Q1相关问题

Guru**** 2811525 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB4020BI-Q1, TUSB8041A, TUSB8042, TUSB8043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796091/tusb4020bi-q1-tusb4020b1-q1-related-questions

器件型号:TUSB4020BI-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB8044ATUSB8041ATUSB8042TUSB8043

您好、支持团队  

我是否可以知道输入电源电压 加电序列?

此部件是否支持 Apple 合规性、MAX 2.4A? 如果否、则可以降压电源(MPQ4482)直接支持最大2.4A

如果两个端口同时进行馈电连接、那么这两个端口是否可以同时支持数据通信?   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TUSB4020BI-Q1不支持 Apple 充电。 如果两个端口都配置为 CDP (非 Apple 充电)、则两个端口同时进行数据通信。 我们确实有支持 Apple 充电功能的 TUSB8044A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、支持团队

    非常感谢您的回复、
    TUSB8044A 是否支持 Q 级? 如果不是、我们是否有其他器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们只有支持此功能的 TUSB8041A、TUSB8042、TUSB8043、TUSB8044A。 遗憾的是、我们只有不支持此功能的 Q100级器件。

    www.ti.com/.../products.html