This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX202:DOUT1和 DOUT2可以承受的最大电压

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX202, SN65C3232E, TRSF3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796354/max202-aximum-voltage-dout1-and-dout2-can-withstand

器件型号:MAX202
主题中讨论的其他器件: SN65C3232ETRSF32E

 MAX202 DOUT1和 DOUT2引脚可承受的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DOUT 引脚可承受比 V+和 V-轨电压高300mV 的电压。 这些电源轨由内部电荷泵生成、通常分别为+9V 和-9V。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道是否有232 IC、哪个引脚可将 MAX202替换为高保护级别。?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要了解 TRSF3232E 或 SN65C3232E -它们支持更高的 DOUT 电压范围。 这些是否满足您的设计要求? 如果没有、您是否具有目标电压电平?

    此致、
    最大