This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:支持 TUSB4020BIPHPRQ1驱动器模式

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796151/tusb4020bi-q1-tusb4020biphprq1-driver-mode-supports

器件型号:TUSB4020BI-Q1

您好、支持团队  

本文提到了 TUSB4020BIPHPRQ1的规格、以支持分压器模式。 是否可以支持所有这些功能? 如需参考下表、您可以判断该引脚是否提供以下规格。

输出电压

Apple 1A

Apple 2A

Apple 2.4A

三星

D+

2.0V

2.7伏

2.7伏

1.2V

D -

2.7伏

2.0V

2.7伏

1.2V

TUSB4020BIPHPRQ1可支持两个下行端口。 连接两个外部器件时、数据传输可以同时传输、也可以在什么条件下使用该端口进行数据传输?

由于 TUSB4020BIPHPRQ1需要两个电源电压、因此我们的电流设计预计将通过降压输出(5V)提供3.3V 和1.2V 电压、因此我们是否需要考虑集线器 IC 启动时序问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅表1。 TUSB4202BI-Q1数据表中的 TUSB4020BI-Q1电池充电模式、适用于支持的充电模式。 当两个端口都配置为 CDP 时、可通过非 Apple / Samsung 充电同时发送数据。 有关加电序列的更多详细信息、请参阅7.7加电时序要求表。 在这种情况下、GRST 是关键信号、在 VDD 和 VDD33稳定之前不应被拉至高电平。 如果需要、可以使用电容器进行无源复位。