This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:CC 引脚能否通过3.3V 电源供电的模拟开关与 UART 信号进行多路复用?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796292/tps65982-can-the-cc-pins-will-be-multiplexed-with-uart-signals-through-an-analog-switch-which-is-powered-by-3-3v

器件型号:TPS65982

我正在开发一个新项目、其中我将 TPS65982用于仅灌电流应用、具有20V@1.5A 功率分布要求。

我在系统中使用的是自定义连接器而不是标准 Type-C 连接器、并计划使用具有20V@1.5A 配置文件的 Type-C 移动电源为此系统供电。 电缆将由我们定制、一端朝向移动电源、一端是标准 Type-C 插头、另一端是定制端。

由于我使用的是自定义连接器、并且引脚数量受到限制、因此我将 CC1&CC2与 UART 的 Tx&RX-SO 多路复用、根据多路复用器选择、CC1&CC2或 Tx&RX 将通过我的5引脚连接器。

问题是:

根据规范、CC 引脚电压高达5V、因此我的电路板上将有一个由3.3V 电源供电的多路复用器-您认为它可以工作吗?

我的信心是

  1. 在测量 TPS65982 EVM 上的 CC 引脚逻辑电平后、我看到在 UFP 连接之前、摆幅将为0-3.3V、在连接事件之后、摆幅将为0-1.65V。 这意味着 TPS65982 DFP 系统上的 CC 引脚将从0-3.3或0.165摆动、但我不确定其他 Type-C PD 控制器系统。
  2. 此外、由于我的电路板将始终是 UFP 并在 CC 线路上呈现 Rd、因此在我的器件级 CC 引脚将永远不会超过3.3V、即使 DFP 在0至5V 的摆幅也是如此、因此我的电路板上可以有 CC 多路复用器、多路复用器由3.3V 供电。

请告诉我、如果有问题、我是否可以对 CC 线路进行多路复用、并将器件端的摆幅限制为3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chehthan、

    遗憾的是、我们不支持定制连接器、因为这不符合 USB Type-C 和 PD 规范。 我不建议使用定制连接器、因为这会违反规范。

    谢谢、
    Eric