This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:图像质量问题

Guru**** 2982240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795763/tvp5158-image-quality-issue

器件型号:TVP5158

您好!

四个通道中的一个通道无法同步是一个问题。
我们的客户使用 TVP5185将来自摄像头的模拟信号转换为数字信号、并将其输出以进行监控。
它们 可以看到显示器图像闪烁、更换设备将改善这种现象。
之后、当 问题发生时、它们会替换正在使用的 TVP5185、这种现象会再次发生。
因此、客户怀疑设备存在问题。

【问题】
过去是否发生过类似上述的事件?
如果是、您能告诉我为什么会发生这种现象?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YUto Sakai、您好!

    我想指出的是、TI 不建议在新设计(NRND)中使用 tvp5xxx。 对这些器件的支持非常有限、如中所述:
    e2e.ti.com/.../622064

    但是、正如数据表中的说明、所有四个数字视频输出端口都与 OCLK_P 时钟同步。 如果似乎只有一个通道丢失同步、则器件会出现问题。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。
    您能否 调查过去是否有类似问题?

    此致、
    YUto Sakai