This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS881:未使用 IP 端子

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794874/sn65hvs881-ip-terminal-is-not-used

器件型号:SN65HVS881

大家好、员工
 
请针对 SN65HVS881PWPR (串行器)提出问题。

当未使用(未使用) IP 终端时、
RE 端子打开时是否有任何问题?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cefain、
    是的、如果 RE 端子未使用或未连接以驱动 LED、则可以将其保持断开状态。
    您的应用场景是什么?

    谢谢-
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Helen San

    感谢您的回答。

    对于其他 e2e、建议连接到 GND。
    e2e.ti.com/.../549243

    但是、您的答案建议为"打开"。

    我应该采用哪种设计方式?

    添加一个问题
    将会询问相同的问题、但 IP 终端也将未使用。
    在这种情况下、您如何处理端子、它们是开路还是短路(例如 GND)?

    最好的平地机
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cefain、
    您发布的单独主题具有不同的设置方案。
    此主题中的内容:e2e.ti.com/.../549243
    假设使用 IPX。 在这种情况下、Rex 需要连接到 LED/电阻器接地或接地。

    对于此主题中的问题,假设 IPX 终端未使用/未连接。
    在这种情况下、您可以将 Rex 保持打开状态。

    谢谢、
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Helen San

    我知道,在使用 IPX 时,Rex 的引脚处理有差异。

    感谢您的详细回答。
    谢谢、
    自助餐厅