This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:DOUT 连接到 GND 时。

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795395/max3243e-when-the-dout-is-connected-to-gnd

器件型号:MAX3243E

你(们)好。

您可以给我更多建议吗?

当输出连接到 GND 时、是否存在使器件发生故障的问题?

根据您在 E2E (https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/784169?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=max3243%20unuse#pi320995filter=all&pi320995scroll=false)中的建议,

输入=L 时、它可能开始消耗电流 。

输入= L 时电流是否会增加?

或者、您的平均泄漏电流是多少?

您能告诉我增加电流的含义吗?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    当输入为 L 时、驱动器输出为 H (假设驱动器已启用)。 在这种情况下、如果您将其接地短路、驱动器将消耗大量电流。 如果电流过大、驱动器将处于 IO 状态、这意味 着将限制从其流出的最大电流。 请告诉我、这对您是否有意义。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    感谢您的快速响应。

    可以给我更多建议吗?

    因为 在我们的电路中、DOUT (1PORT)可能会短路。

    1、在设置上限时、最大电流是多少?
      它是±60mA 吗?
    我可以计算器件的绝对功率耗散额定值吗?

    3.如果您进行短路的长期可靠性测试,请告诉我有关情况。

      我想知道长期可靠性测试的电流和测试时间。


    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kengo、

    是的、IO (±60mA)是最大电流。 但是、短电流不是正常运行的、应将其控制在不超过器件的绝对最大功率耗散的范围内。 TI 不会通过短路进行长期可靠性测试。 您可以在此页面(www.ti.com/.../estimator.tsp)上找到有关 TI 可靠性测试的更多信息。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao。
    非常感谢您的回复。
    我明白了。

    此致。
    Kengo。