This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:使用10G/16 (644.35125MHz 时钟)输入生成 PRBS

Guru**** 2601885 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS250DF210, SIGCONARCHITECT, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795582/ds125df1610-prbs-generation-with-10g-16-644-35125mhz-clock-input

器件型号:DS125DF1610
主题中讨论的其他器件: DS250DF210SIGCONARCHITECTUSB2ANY

您好!

大约一年前、我曾问过一个有关 DS250DF210从10Gig/16或644.53125MHz 时钟输入生成 PRBS 流的问题。  我们在 DS250DF210方面取得了成功、但我们在实现 DS125DF1610中的 PRBS 数据流方面遇到了困难。  我们在要生成 PRBS 的通道上检测到信号、但无法锁定传入时钟。  

我们还成功地从没有输入信号的器件生成了 PRBS 流。  这不太理想、因为我们必须触摸未定义的寄存器、恢复正常工作的 CDR 通道会出现问题。

您能否提供一些见解、让我们了解 DS125DF1610的配置问题?

-Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    1)。 请告诉我您希望以何种数据速率生成 PRBS 模式。
    2)。 请告诉我您的时钟频率。
    3)。 您是否可以访问 USB2ANY 方框、以便我们可以控制器件? 我们还需要使用 SigconArchitect GUI 来检查 PRBS 生成操作。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我们正在尝试生成10.3125Gbps PRBS-31模式。

    我们的输入时钟频率为644.53125MHz 时钟(10.3125Gbps/16)

    我们的器件嵌入在我们的系统中、该系统使用嵌入式 NXP 处理器和 FPGA 将并行总线事务转换为对 CDR 的 SMBus 访问。  我们可以提供 TeamViewer 对我们的 GUI 的访问权限、以允许您进行注册访问。

    其他信息:

    如果输入信号是10G 信号、我们可以生成10G PRBS 模式。  我们能够将 PRBS 测试仪连接到 DS125DF1610、并将其配置为生成10G PRBS、该 PRBS 通过12.5G 交叉点开关和从动卡传递、并在 PRBS 测试仪上正常接收。  但是、我们希望使用644.53125MHz 时钟信号生成我们自己的板载 PRBS。  时钟源是 LVDS XO、通过多路复用器、然后再连接到12.5G 交叉点开关、再路由到 CDR。

    多路复用器是 Microchip 的 SY58017UMG CML 多路复用器。

    -Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    我能够在实验室中对此进行设置。 我使用了相同的时钟频率、并且能够生成 prbs31模式(您也可以选择其他 PRBS 模式)。 请参阅刚刚生成的以下常见问题解答、以便其他用户也可以访问此常见问题解答。 如果有问题、请告诉我。
    e2e.ti.com/.../2944514

    此致、Nasser