This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781-Q1:总线线路、A &安培;B 不输出差分

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796026/sn65hvd1781-q1-bus-lines-a-b-not-outputting-differential

器件型号:SN65HVD1781-Q1

我正在尝试使用标题中提到的 RS485收发器在2个不同的卡上进行设计、但使用完全相同的收发器设计。 原理图设计与数据表中的参考设计几乎相同、但 A 和 B 上分别配有一个端接电阻(120欧姆)和一个上拉/下拉故障安全电阻(10k)。 一个卡工作正常、而在另一个卡上、A 和 B 线以相同极性输出、而不是以差分模式输出。 这两个电路都使用连接 到 SN65HVD1781-Q1电路的 USB 至485转换器进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    最可能的解释是 A 引脚或 B 引脚与电路板或电缆的接触不良。 (如果仅连接一条线路、则差分信号将出现同相、因为低阻抗端接使两条线路之间的电压保持相似。)

    您能否再次检查两条线路的电气连通性是否良好? 一个有用的调试步骤是在 IC 的 A/B 引脚进行传输时直接对其进行探测。 您可以尝试的另一件事是移除端接电阻并查看差分对的一半上的信号是否消失。

    如果失败、我们能否查看 A 和 B 行的一些示波器截图? 我想查看振幅和一般信号质量、看看这是否会激励其他想法。

    谢谢、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    感谢您的快速响应。 结果、其中一条线路被引脚移动到连接器上、使其浮动。 感谢你的帮助。