This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD12:VP12

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796031/sn65hvd12-vp12

器件型号:SN65HVD12

 78m AGQF 代表什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "7"表示器件是在2017年组装的、"8"表示器件是在8月组装的、"M"表示器件是在墨西哥组装的、"AGQF"是批次追踪代码。

    此致、
    最大