This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:具有开路输入的安全状态

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796018/thvd1552-safe-state-with-open-input

器件型号:THVD1552

进入收发器的时钟线上的上拉/下拉电阻器是否有建议的电流或电阻值? 我希望确保在输入断开时处于安全状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zach、

    电阻器选择是在引入的差分偏移振幅(较大往往会提高抗噪性能)与端接的有效阻抗(较低往往会减少可支持的节点数)之间进行权衡的结果。 您可以在以下博客中找到更多信息:

    e2e.ti.com/.../rs-485-basics-two-ways-to-fail-safe-bias-your-network

    e2e.ti.com/.../how-much-loading-can-an-auto-polarity-rs-485-bus-support

    尤其是 THVD1552、通常不需要较大的额外偏移。 实际上、即使没有偏置电阻器、它仍会将开路输入解释为逻辑"高"值、因为其接收器输入开关阈值设置为低于0V。当然、 在提高空闲状态下的噪声抗扰度或向网络中可能未将其集成到收发器中的其他节点添加失效防护偏置方面、额外的电阻器可能仍然很有用。

    如果您对此有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大