This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501EVM:TLK1501启动序列、按接收数据位的顺序错误

Guru**** 2962160 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501, TLK1501EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793665/tlk1501evm-tlk1501-startup-sequence-error-in-the-order-of-received-data-bits

器件型号:TLK1501EVM
Thread 中讨论的其他器件:TLK1501、

您好!

一年前我问过这个问题。

我有两个 TLK1501 EVM 板。

每个模块都有一个误差小于20ppm 的高精度62.5MHz 振荡器。 频率计数器测量每个值为62.500000mhz。

振荡器具有 HCMOS 输出正弦波、能够直接驱动多达15个 HCMOS 负载。 输出3.3V p-p、然后再连接到 TLK1501。  

每个板都有自己的振荡器连接到 GTX-时钟输入。

在打开 tlk1501evm 2.5V 电源之前、振荡器已通电并启用。

电路板通过 SMA 电缆 RXP-RXN 至 TXP-TXN 从板1连接到板2进行相互连接。

在上电时按如下所示跳线对电路板进行连接。

TESTEN - GND

PRBSEN - GND

LOCKREFEN -无跳线(高电平)

使能-无跳线(高电平)

TXER - GND

LOOPEN - GND

TXEN -无跳线(高电平)

使用跳线打开或关闭将 TXD0-7设置为固定高电平和低电平的模式。

两个电路板上的 RX_DV 都是高电平。 (表示接收数据有效)

两个电路板上的 RX_ER 均为低电平。 (表示无接收错误)

两个电路板上的 RX_CLK 都正常且频率正好相同。 (表示时钟正从接收到的数据流中正确恢复)

 

电路板有时会在 RD0-7上正确显示数据模式、且位正确但已移至其他位置。 IE、TX0可能出现在接收板上的 RD1、RD2或 RD8上。

两个 TLK1501指示数据有效、并且没有接收错误。 电路板之间第一个位的同步会发生变化。

如果我从一个板上短暂移除 GTX_Clock、通过短暂拉出 J5、两个板 RX_ER 将变为高电平、RX_DV 将变为低电平、然后在重新插入时钟跳线 J5时返回 RX_ER 低电平和 RX_DV 高电平。

只需很短的时间拉动跳线 J5、然后立即重新插入即可。

这是一个有点人为的测试、因为通常两个电路板都在一定的距离内、并且不会在同一时间接通电源、但这种情况可能正好发生、我非常担心 RX_DV 数据有效标志为高电平、但数据无效。

您能帮我解决这个问题吗?  

 一年多了,没有答案...

我怀疑加电序列需要的东西比我正在做的更多。  

谢谢> Roger  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉动并重新拔插其中一个卡上的 J5通常会重置为数据、使其恢复到正确的位顺序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了澄清一点、当您看到这些位不按顺序时、电路板是否同时供电? 如果是、您是否厌倦了独立为它们供电?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser Ibrahim、

    感谢你的答复。

    电路板将通电,显示数据有效且没有接收错误,但有时数据位会不对齐。

    我尝试了许多加电方案、并尝试使用光纤将不同房间的电路板分开。

    我又订购了两块 tlk1501evm 板。

    该文档指出这些芯片应在加电时自行同步、并正确对齐数据位。  

    正确对齐数据后、它可以正常工作、不会出现任何问题。

    我怀疑我的其中一个 EVM 板可能有缺陷、除非有一些为这些芯片供电的协议没有详细记录。

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Berk、

    请尝试几件事情。
    1、改变传输数据的位模式(如果您尚未改变位模式)、看看这是否起作用。
    2.加电时、通过保持 TX_EN/TX_ER 为低电平、强制 TLK1501发送空闲时间更长。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Berk、

    一段时间没有听到过您的反馈。 您是否仍然需要支持? 我将在此时关闭此主题、但如果您仍需要支持、请作出响应、该主题将再次打开。

    此致、
    相位