This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86输入到输出延迟信息和测试方法

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795656/sn65dsi86-sn65dsi86-input-to-output-latency-info-and-test-approach

器件型号:SN65DSI86

大家好、  

我的客户使用 SN65DSI86作为其 PC 应用的桥接器。  

到目前为止、原型已经完成。 在性能测试中、它表明显示延迟大于预期。  

因此、他们想了解 SN65DSI86进行转换所用的时间是多少?

由于从输入到输出的这种延迟是影响整个显示屏延迟性能的关键部分、因此他们还希望了解测试方法、以确定 SN65DSI86从输入线路到输出线路的实际延迟。 我认为测试方法的主要困难在于如何设置测试模式、以便根据具体帧的描述(从输入到输出)计算出特定帧的延迟。

 如果对此有任何意见、我将不胜感激! 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven

    我不知道这里的"显示延迟大于预期"是什么意思。 但 TI 建议在一个像素流数据包上传输整个扫描线。 当扫描线被分解为多个数据包时、必须考虑数据包间延迟、以便在扫描线期间视频管道(即像素队列或部分线路缓冲器)不会运行为空、否则 DIS86将传输零数据。

    谢谢
    David