This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:TCA9535PWR

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, TCA8418, TCA8418E, TCA6418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796005/tca9535-tca9535pwr

器件型号:TCA9535
主题中讨论的其他器件: TCA8418TCA8418ETCA6418E

大家好、我们使用 的是 TCA9535PWR (TSSOP) I2C I/O 扩展器芯片、速度为400kHz。

我们计划提高 I2C 通信速度,芯片封装/封装应该与 TCA9535PWR 相同(引脚对引脚兼容),

请推荐具有高速 I2C 通信的合适器件。

谢谢  

Rajan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rajan、

    遗憾的是、我们没有太多1MHz I/O 扩展器将与 TCA9535引脚对引脚连接。

    支持1MHz (非引脚对引脚)的器件包括 TCA6418E、TCA8418和 TCA8418E。

    谢谢、
    -Bobby