This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:自动 MDIX 与稳健的自动 MDIX

Guru**** 2540240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795889/dp83822i-auto-mdix-vs-robust-auto-mdix

器件型号:DP83822I

您好!  
客户要求提供可靠的自动 MDIX 功能的确切用途。 以下假设是否正确或是否存在进一步的差异?

  • 当两个链路伙伴都支持正常的自动 MDIX 时、无论您使用的是直电缆还是交叉电缆、都不需要强大的自动 MDIX。
  • 当链路伙伴 A 不支持自动 MDIX (即 PHY 强制进入 MDI 或 MDIX)时、为链路伙伴 B 启用强大的自动 MDIX 可确保建立链路。 如果链接伙伴 B 仅支持常规自动 MDIX、则可能会出现死锁情况。

谢谢、BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KF、

    是的、在正常自动协商、自动 MDIX 用例之外的情况下、使用可靠的自动 MDIX。 另一种可以使用强大的 AutoMDIX 的情况是、当主机配置为强制100Mbps 通信和 Auto-MDIX 时。 这不是 IEEE 标准中定义的用例、而强大的 AutoMDIX 可用于解决这一问题。 请注意、可靠的 AutoMDIX 是专为在非标准用例中使用而设计的特殊模式。 最常见的用例是启用自协商和启用自动 MDIX。 如果禁用了自协商(强制速度)、则还应禁用自动 MDIX (强制 MDI 或强制 MDIX)。

    此致
    Aniruddha